This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54160:添加电压探头请求

Guru**** 2583225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/593888/webench-tools-tps54160-add-voltage-probe-request

器件型号:TPS54160

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Webench 团队、您好!

 您能否向 TPS54160的 Comp 引脚添加电压探头以测量控制电压。 高亮度显示。

此原理图对应于负载瞬态仿真。

此设计的公共共享链接是

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=4B2129A2556E6B2B

谢谢  

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们已根据要求向 TPS54160的 Comp 引脚添加了电压探头。 请查看并告知我们这是否满足您的需求。

     

     

    此致、

    拉里塔·格维

    WEBENCHRegistered应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larita、

          感谢您添加探针。

    我刚刚检查了 TPS54160的默认设计、以查看探针提供的电压、我得到的误差如下所示

    谢谢、此致

    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     仍然存在 Vcomp 探针加载波形的误差。

    请仔细查看。

    此致

    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    我使用 Vcomp 波形运行了 TPS54160的负载瞬态仿真。  如果您仍有问题、请重试并告知我们。

    此致、

    拉里塔·格维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LaRita、


    非常感谢。 探头现在工作正常。

    请求/建议/反馈: 是否无法为用户提供在原理图中添加探头(电压和电流)的自由? 据我所知、仿真结束时应提供所有节点电压和分支电流。 如果用户想要监控电压或电流、则只需添加探头并查看即可。 添加探针也不会改变设计原理图。 因此、我认为这应该是可能的。


    此致
    Vignesh