This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:WEBENCH 许可证

Guru**** 2579775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/594220/webench-tools-webench-licence

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我在2017年4月27日发布了一个问题、并于2017年5月3日向 wbse@ti.com 发送了一封邮件、请求支持 Altium 的 WEBENCH 许可证、但至今没有任何回复。


如何获得支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    自2014年起、我们已停止手动分发许可证。

    请将 WEBENCH 扩展更新为最新版本, 并使用 WEBENCH->Activate WEBENCH Altium Connector 获取 WEBENCH 扩展的许可证。

    请按照最新 WEBENCH Altium Connector 安装指南第5步中提供的说明  激活 WEBENCH 扩展。

    此致、

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    我已经尝试过这种方法很多次。 Altium 报告当我选择 WEBENCH ->激活 WEBENCH Altium Connector 时 WEBENCH 已激活、但尚未完成。 我尝试卸载 WEBENCH 插件并重新安装、在重新安装之前记得清除注册表中的设置、但这也不起作用。


    然后、当我运行仿真时、WEBENCH 会不断报告没有许可证。

    我按照 Altium 指令对字母 bt 进行了操作、但这不起作用。

    如果从  C:\ProgramData\Altium \Altium Designer {xxxxxxxxxxxxxxx}\Extensions\WEBENCH\WBSE 中删除 Node_License,则当选择了 WEBENCH->Activate WEBENCH Altium Connector 时,Altium 会创建一个新的许可证文件,现在似乎可以...


    说得太快了 我必须运行一次仿真、这会重复重置分析、并显示错误消息"Aborted by user"、因此必须执行三个指法。 当我关闭应用程序并重新启动时、仿真将不会运行、只需报告"主机的节点锁定许可证无效..."

    此外、在仿真运行期间、据报告无法找到加密的 SPICE 文件、即使该文件与所有其他仿真文件一起放在项目文件中也是如此。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    感谢您分享详细信息。 您还可以共享您正在使用的 Altium 版本吗?

    您是否还可以通过单击 WEBENCH extension (浏览 DXP->扩展和更新->已安装以查找 WEBENCH 扩展名)来确认您使用的是最新的 WEBENCH 连接器版本1.0.0.65?

    您是否从 WEBENCH 中导出了您正在仿真的设计、或者您是自己创建的设计? 在消息部分进行仿真时会遇到什么错误。 您能不能包含它。 如果您可以共享设计本身、我可以查看它并建议修复。

    我使用 Altium Designer 版本16和17测试了 WEBENCH 扩展版本、没有遇到任何错误或问题。 问题似乎在于设计本身、而不是 WEBENCH 扩展。

    此致、
    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、


    Altium 版本17.0.10、1.0.65

    这里有两个问题。 我尝试模拟的原始文件包含在 zip Fred (03-05-2017 09-26-21).zip 中、该文件将运行一秒、然后中止、重新启动一秒、然后重复中止。

    第二个问题是 TI WEBENCH 生成的电路、根据下图报告、此设计可在 webench_design_4675573_7_ad14_sim (11-05-2017 08-30-55).zip 中找到。 这已生成错误消息 Error:.include 文件"pspice://../MAIN_BLOCK_CIRCUIT.FILTER_STAGE_1_SIM.A1_S1.WB_AMPLIFIER.enl "无法打开。

    此致、

    Martine2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4675573_5F00_7_5F00_ad14_5F00_sim-_2800_11_2D00_05_2D00_2017-08_2D00_30_2D00_55_2900_.zip;

    e2e.ti.com/.../Fred-_2800_03_2D00_05_2D00_2017-09_2D00_26_2D00_21_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    请查看随附的 WEBENCH 导出设计、以仿真闭环频率响应。 工作正常。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4675573_5F00_7_5F00_ad14_5F00_sim-_2800_5_2D00_11_2D00_2017-12_2D00_58_2D00_09-AM_2900_.zip

    这是输出。

    此致、

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、

    不确定您对电子器件的了解程度如何、但对于单位增益放大器配置、输出低于100dB 以上、这远远不正确。 我们已经完成了基准测试、下面的图表示实际测量。


    以下是 TI WEBENCH 在线提供的同一电路图;


    以及 FilterPro 的一个示例;

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4675573_5F00_7_5F00_ad14_5F00_sim.logPradeep、

    为单个仿真运行 WEBENCH 后、Altium /WEBENCH 已覆盖 Node_License 文件、仿真器将无法运行。

    我再次将节点许可证复制到 C:\ProgramData\Altium \Altium Designer{CB9B6E48-xxxxxxxxxxxxxxx}\Extensions\WEBENCH\WBSE、并报告以下错误:

    *错误*主机的节点锁定许可证无效[6F2FC62B7317EB5FD8E15E46163305CDC97C00E2CD114A16064F6A1C53E792B0208DB6F71C88B9

    F18272258B3E47207C2AC7F111E7B840A1E3B92D9A6752EF]。  请求许可证文件时、请发送整个错误消息。 (许可证4)

    已附加错误日志。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    我在最后的许可问题上仍然无法重现。 正如您今天所确认的、您能够在没有任何问题的情况下运行仿真。 好消息是这样。

    关于结果、换用交流电源连接时出现问题。 如果您看到网表(nti)文件、您将注意到 Vin 和0与原理图中的情况不同。

    VSIGNAL 0 VIN DC 2.5 SIN (2.5 1 1000 0) AC 1 0 (错误)

     根据原理图、它应该是  

    Vsignal VIN 0 DC 2.5 SIN (2.5 1 1000 0) AC 1 0 (正确)

    此问题与此交流电源的端口映射有关、我已修复。 请查看随附的设计、结果如下。

     e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4675573_5F00_7_5F00_ad14_5F00_sim-_2800_5_2D00_17_2D00_2017-1_2D00_58_2D00_43-PM_2900_.zip

    此致、
    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我刚才的答覆中,当我说工作正常时,我是说没有错误消息,因为成功地运行了仿真。 而不会出现任何网表错误。 但是、由于 Vsignal 源极引脚被交换、结果是错误的。 在我们解决引脚映射问题后、结果是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pradeep、

    我有点困惑、整个模型是由在线 WEBENCH 生成的、那么信号发生器的接线有误是怎么了? 这是否需要与每个 WEBENCH 生成的电路进行检查?

    此致、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    您无需检查此问题。

    我们正在解决 WEBENCH 生成的设计中的问题。 它将很快发布。

    此致、
    Pradeep