This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM4040-N:LM4040-N

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/595690/tina-spice-lm4040-n-lm4040-n

器件型号:LM4040-N
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM4040

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否有人能够在下方的 SPICE 文件中确定输出电压的指定/计算位置并连接到阴极的线?  这是提供给 National Instruments 的模型。

################  SPICE 模型 ##############

型号 ID:   LM4040_NA10P0/TI
制造商:   德州仪器(TI)
模型模板:   x%p %TK %TA %m
模型数据:    

* PSpice 模型编辑器-版本16.0.0
*美元
* LM4040_N
(小部分
* (C)版权所有2013 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。
(小部分
**此模型旨在为德州仪器(TI)的客户提供帮助。
** TI 及其许可人和供应商不作任何明示或默示的保证
**或隐含的,关于本模型,包括的保证
**用于特定目的的适销性或适销性。 是的
**仅以"按原样"提供。 其质量的全部风险
**且性能与客户有关。
(小部分
*
**发布者:德州仪器(TI)公司 WEBENCH 设计中心
*部件:LM4040_N
*日期:10APR2013
*模型类型:瞬态
*仿真器:PSpice
*仿真器版本:16.0.0
* EVM 订单号:N/A
* EVM 用户指南:不适用
*数据表:SNOS633G - 2004年5月- 2012年7月修订
*
*型号版本:最终版本1.00
*
(小部分
*
*更新:
*
*最终1.00版
*发布到 Web。
*
秘书长的报告
.SUBCKT LM404040_NA10P0/TI V+ V-参数:TOL=0
C_Cstart        V-启动 400nF TC = 0、0
Q_Q22        N03098 N01931 V- NPN1X
Q_Q7        N02184 VC_Q2 N01786 NPN1X
Q_Q12        N02229 N03098 N04190 NPN1X
Q_Q13        N04160 N04160 N04190 NPN1X 10.
Q_Q3        VC_Q3 VB_Q3 VE NPN1X 10.
Q_Q5        VC_Q3 N01129 N01136 PNPL1X 1.8
Q_Q6        N01129 N01129 N01136 PNPL1X 1.8
C_C3        N03098 N01136 3pF TC = 0、0
Q_Q23        N01136 N01136 N08107 NPN1X
R_R10        N01129 N01786 60K TC=0、0
Q_Q15        N04160 N02229 N01136 PNPL1X 10
R_R1toR5        N07686 N01136 30.5K TC = 0、0
R_R15        N01931 Q20B 66K TC=0、0
Q_Q14        N02229 N02229 N01136 PNPL1X 1.
Q_Q20        N01533 Q20B V- NPN1X
R_R6        VB_Q2 N07686 20K TC=0、0
C_CX        V- N01136 1pF TC = 0、0
C_C2        VC_Q3 N02514 6pF TC = 0、0
E_Estart        N30465 V-值{max (0.4*(1V (VB_Q2、VB_Q3)/.05)、0)+V (Q20B)
+ }
Q_Q1        V- FB_TEMP Q1E PNPV1X 5.
Q_Q17        N01533 FB_TEMP Q1E PNPL1X 1.
R_Rx6        V+ N01136 1000 Tc=0、0
Q_Q19        Q20B VE N08426 PNPL1X 1.
R_R8        Q1E VB_Q3 45K TC=0、0
Q_Q16        N01136 N04160 V- NPN1X 10.
Q_Q4        VC_Q2 N01129 N01136 PNPL1X 1.8
R_R13        Q20B N01533 40K TC=0、0
R_Rstart0        启动 N30465 225 TC=0、0
R_R11        N02514 N02184 100K TC=0、0
R_R14        N01755 V- 3.3K TC=0、0
Q_Q11        N03098 N02514 N01136 PNPL1X 1.8
Q_Q21        N01786 Q20B N01755 NPN1X 6.75
Q_Q24        N01136 N07686 N08116 NPN1X
Q_Q8        N02514 VC_Q3 N01786 NPN1X
Q_Q2        VC_Q2 VB_Q2 VE NPN1X
Q_Q10        N02514 N02184 N01136 PNPL1X 3.1
Q_Q9        N02184 N02184 N01136 PNPL1X 3.1
R_R18        Q1E N08116 69K TC = 0、0
R_R59        N01136 N08426 51k Tc=0、0
R_R12        N01505 V- 6K TC=0、0
L_LX1        N01136 V+ 10uH  
R_R16        N04190 V- 1K Tc=0、0
Q_Q18        VE Q20B N01505 NPN1X
R_Rstart1        Q20B 启动 20K TC=0、0
R_R17        N08116 N08107 130k Tc=0、0
R_R7        VB_Q3 VB_Q2 10K TC = 0、0
C_C1        VC_Q2 N03098 3pF TC=0、0
R_R19      V+ FB_TEMP{if ({TOL}==0、111529.8505、if ({TOL}>0、111504.701、111555)}
R_R20      FB_TEMP V- 800K
.model NPN1X   NPN = 13.84e-18 bf=130 TR=8ns
.model PNPV1X   PNP is = 261.8e-18 bf=222
.model PNPL1X   PNP is = 48e-18 bf=63
.MODEL 启用 NMOS 级别1
+ VTO 0
+ KP 20.000000E-06
+ PHI 0.6
+为10.000000E-15
+ PB    0.8          
+ PBSW    0.8          
*+ UCRIT  10.000000E+03
*+ DIOMOD   1             
*+ VDD   5            
*+ XPART   0            
*
*
.MODEL DIOTE D = 0.001p N = 0.01 Rs=0 Ikf=0 XTI=2例如=1.11 CJO = 0
+              M=0.33 VJ=1 FC=0.5 ISR=0.1n Nr=2 BV=75 IBV=1e-10 TT=0
*
*
.ends LM4040_NA10P0/TI
*美元

我想修改模型、通过对推导出的输出值进行操作来添加容差和温度系数。

R Phillips

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    "是否有人能确定以下 SPICE 文件中 指定/计算输出电压并连接到阴极的线路? "

    这是线-> V+是阴极、V-是阳极。 您还可以使用参数"TOL"更改容差、  

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 如果没有芯片的原理图可供参考(在 TI 找不到)、我就不能立即看出最终计算的位置。 我可以随机生成 V+、并将温度(扫描)影响包含在计算中。 Msim 只是简单地将一个公共2.1mV/C 常数应用于输出、我将偏移该常数以获得 V+的100ppm 所需的恒定量、然后随机将该值乘以0.1至1的倍数、从而在给定的仿真运行中为 V+提供一个最终值。  TOL 似乎只提供三个选项,0、>0、<0作为没有可变效果的常量。 遗憾的是、我不知道第85行中为 TOL 提供的常量值的影响、或者我也会随机生成该常量、而无需显式运行单独的参数扫描仿真。 实际上、定制的更真实的蒙特卡洛。