This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:TPS54526PWP:反馈电阻器选择

Guru**** 2579195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/595461/webench-tools-tps54526pwp-feedback-resistor-selection

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我 在我的设计中使用 TPS54526PWP 通过5V 输入生成1.35V 电压。

原理图附在下面。

Webench 原理图如下所示。

我的困惑 在于、是否使用原理图中的反馈电阻器是可以的、还是需要使用 Webench 原理图中建议的值。

请尽快告诉我。

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjunda、
    任一设计的反馈电阻器均可为您提供1.35V 的输出电压。 两者之间的差值仅为1mV。 与39K 相比、WEBENCH 电阻器的电阻略高、为46.1K、这可以使泄漏电流略低。 但从精度的角度来看、输出电压为1.3512V。 您可以选择您喜欢的任何一个选项。

    此致、
    Gerold