This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS4521:TI 提供的开放 SPICE 模型?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/596028/tina-spice-ths4521-open-spice-models-from-ti

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我通常可以在仿真中使用 PSPICE 模型、但 TI 提供的 PSPICE 模型似乎越来越多地删除了可以使用的 SPICE 模型.cir 文件。  我对我的仿真器进行了大量投资、并希望继续使用它。  我还能再获得正常的 PSPICE 模型吗?如果可以、如何获得?

THS4521是我当前的需求。

顺便说一句、我已经阅读了在其他仿真器中使用模型的常见问题解答、但坦率地说、它没有太多的使用、因为模型似乎越来越多地没有提供、甚至是以前提供的模型。 这很伤心。

谢谢、

David B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    如果您从 http://www.ti.com/product/THS4521/toolssoftware 下载 PSPICE 模型、您将获得一个 zip 文件。 这是您可以打开的整个 Cadence SPB 项目。 如果您只需要模型的 ASCII 文本文件、则该文件位于 zip 文件中的"THS4521.lib"。

    我不知道你的意思是 "删除.cir"。 它只是一个文件扩展名。

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、你是对的。 我正在寻找.cir 文件、并认为.lib 是其他文件。 谢谢。

    我可能建议更新有关外部仿真 SPICE 模型的常见问题解答。  它会让用户搜索"未加密模型"、但当将"未加密"输入为筛选器参数时、所有 THSxxx 模型不再显示。  除了看不到其他论坛帖子中引用的.cir 文件之外、这也是我得出结论的部分原因、即正常 SPICE 模型必须不再存在。

    相关主题:

    e2e.ti.com/.../36943

    e2e.ti.com/.../3122.importing-ti-s-spice-models-into-tools-other-than-pspice-and-tina-ti