This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS1H100-Q1:关于 TPS1H100-Q1的开放 SPICE 模型

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/594118/tina-spice-tps1h100-q1-about-open-spice-model-of-tps1h100-q1

器件型号:TPS1H100-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、您可能会对其感到担忧

您能否提供 TPS1H100的开放 SPICE 模型?
因为我们的客户使用 LTSPICE。

他们需要 TPS1H100的 SPICE 模型、该模型可与 LTSPICE 配合使用。

此致、

Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我的客户希望在 LTSPICE 中评估 TPS1H100-Q1 PSpice 模型。
    但是、当他们将 PSpice 模型转移到 LTSPICE 模型时、该模型在 LTSPICE 中不起作用。

    您能否告诉我们如何在没有错误的情况下将 PSpice 模型传输到 LTspice 模型、或者您能否向我们发送可在 LTspice 中工作的 Spice 模型?

    谢谢、

    此致、
    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    可以 回答这个问题吗?

    谢谢、

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    只有在 SPICE 模型未加密的情况下、您才能将其导入到您选择的任何仿真器中。 我们在网上拥有的模型已加密、只能在 PSPICE 中工作。 我将向您发送链接、以便您快速获取未加密模型。

    谢谢

    Ranjani