This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要一个频率可通过易于使用的 R 和/或 C 设置的芯片来产生振荡器

Guru**** 2579585 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/595192/need-a-chip-with-a-frequency-that-can-be-set-with-an-r-and-or-c-that-is-easy-to-use-to-produce-an-oscillator

主题中讨论的其他器件:LMV761

您好, 我需要一个易于使用的芯片,其频率可以通过 R 和/或 C 进行设置,以生成 1 0 1 0 1 0 ......的输出序列 ,本质上是振荡器或时钟。  它需要能够以相当低的功率系统速度运行。