This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 散热器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/594441/heat-sink

散热器 pspice 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaitra、

    我不理解您的请求。  PSpice 模型适用于电子组件、适用于 IC。  不了解机械组件(散热器)如何具有 PSpice 模型。  请提供更多详细信息以了解您的请求。

    ~Leonard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Google 的"散热器 PSPICE 模型"将引导您通过多种方法在 SPICE 中实现热模型。 但是、您需要首先让您的模型依赖于温度。 然后、您必须将温度修改为耗散功率的函数。 通常需要将其包含在模型中。 这不是以后"螺栓固定式"的事情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您希望进行热分析的实际器件型号是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是我,我是一个随意的观察者。 询问 Chaitra。 无论如何、我的器件实际上都不可能进行建模。 ^μ A (