This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:.lib、#spice、#TINA

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/594037/tina-spice-lib-spice-tina

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

导入 从 Nexperia 网站(具有文件扩展名.prm 文件)获取的 PZU3_9B2A 的 SPICE 模型时遇到问题。 我仍然是一个阅读和编写 SPICE 模型的新手、我认为它与语法或模型本身有关。 我曾尝试过:

将文件扩展名更改为.lib、.mod 和.cir

检查模型文件中的拼写错误(我还不是专家、因此我可能错过了一些内容)。

TINA9 TI 报告说,它在检查 File->import->netlist 时“已成功编译”宏。

使用宏向导时、我选择了 TINA 齐纳二极管原理图模型。

我在论坛上阅读了一些文章、还有其他文章涉及导入 Nexperia 模型的问题。 其中一个与模型的语法有关。 我还不是模型写作专家、因此我不确定如何识别此问题。 感谢您的任何帮助。

此外、如果您对 SPICE 模型语法和代码文献有任何建议、我们将不胜感激。

论坛无法识别文件扩展名(.prm)。 出于此线程的目的、文件扩展名更改为.cir:e2e.ti.com/.../PZU3_5F00_9B2A.cir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您所连接的型号(.cir)是正确的。 请不要使用点(.) 子电路名称中。 我已经删除了.ot 并将其添加到下划线、并且能够使用"工具"选项卡中的"新建宏向导"创建 TINA 宏。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 我自己永远不会找到它。 我知道这是一个语法问题。 谢谢 Bhushan!