This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMZ14202EXT:仿真太慢!

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMZ14202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/593434/tina-spice-lmz14202ext-simulation-too-slow

器件型号:LMZ14202EXT
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMZ14202

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我在 LTSPICE 上模拟此模型时遇到困难、因为它需要花费太长(长达30分钟)、因为我需要进行一些蒙特卡洛仿真、这将需要很长时间!

在 SPICE 或 TINA-TI 中、是否有人能够更快地构建此模型? 还是至少提供某种高效执行蒙特卡洛迭代的方法?

提前感谢

Gabriel Sá Pino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    LMZ14002EXT TINA-TI SPICE 模型和参考仿真原理图现已在网上发布。 在我的机器上进行仿真只需大约3分钟。 请尝试一下。

    www.ti.com/.../toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从未使用过 TINA,所以这可能是一个愚蠢的问题,但每当我尝试将该模型导入 TINA 时,.LIB 文件显示为加密文件,它不会编译,但是.TSM 编译,但我似乎无法导入那个.... 有什么关于新手的提示吗?

    感谢你的帮助。

    Gabriel Sá Pino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    由于您不熟悉 TINA-TI、我建议您观看此简短的视频培训。 这将帮助您快速启动。

    training.ti.com/tina-ti-video-training-series

    此外、此处还详细讨论了加密和未加密模型的主题。 您可能需要查看此内容。

    e2e.ti.com/.../36943
    e2e.ti.com/.../3122.importing-ti-s-spice-models-into-tools-other-than-pspice-and-tina-ti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 首先、非常感谢您的帮助、我导入了模型并对其进行仿真、正如您提到的、至少在 TINA-TI 中、它的速度非常快2到3分钟。

    现在我有另一个问题、我需要对该模型进行温度仿真、但与其他组件相比、该模型没有温度参数、 在27ºC 环境温度时、我尝试将其余组件的温度固定在4 μ s、但模型似乎不会受到影响、甚至不允许我更改为负温度、从而导致收敛错误"时间步长太小"。

    那么、话虽如此、是否有办法使用该模型进行温度设置、它是否考虑了温度变化?

    再次感谢您。

    此致。

    Gabriel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    您说得对、我们的任何 SPICE 行为模型中都没有对温度进行建模。 这些仅是在室温下提供性能的典型模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现这太糟糕了... 您是否了解我可以通过任何方式对 LMZ14202的温度性能进行建模的知识?