This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01243:设计问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TPS65982, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/593777/tida-01243-design-questions

器件型号:TIDA-01243
主题中讨论的其他器件:HD3SS460TPS65982TUSB3410

尊敬的团队:

我的客户希望使用此 TI 参考设计作为扩展坞参考。

请帮助回答以下问题。

1、此电路板上是否有任何电源序列要求?

2.如果他们想更换集线器解决方案,是否有任何问题?

3.如果 Type C 端口需要支持 USB3.1 Gen2 10G、您可以为此应用建议一些解决方案吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    以下是我的反馈:

    1. 不可以、没有电源序列、可以通过电源端口或 UFP 端口为该电路板供电。
    2. 只要客户使用 AT 引脚对引脚兼容的器件替换器件或进行适当修改以进行更换、就不会有任何问题。
    3. 遗憾的是、我们没有10G 集线器。 但是、此电路板上的 HD3SS460器件支持10G、客户也可以使用 TUSB1046替换 HD3SS460器件、这将为更长的电缆或更大的布局设计提供所需的信号调节。

    此致、

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    感谢您的回复。
    还有一个问题。
    TUSB3410是否仅用于更新 TPS65982/TPS65986的固件?
    微型底座(TUSB3410)中是否使用了任何其他功能? (例如:GPIO、UART 等…)

    谢谢。