This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA2244:删除/重新插入错误

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA2244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/592361/tina-spice-opa2244-delete-reinsert-bug

器件型号:OPA2244
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我有一个带 OPA2244的电流倍增器电路。  如果我删除组件并将其重新添加到中、仿真会产生不同的结果。  我可以发送我的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    是的、请将 TINA-TI 仿真附加到您的下一个帖子中。 如果能够准确地描述如何重新创建异常、也会很感激。 也许您可以包括一些预期结果与不同结果的屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pete、

    仿真。  只需运行它。 查看结果(下面的第一个屏幕截图)。  制作 OPA2244的副本。  删除原件。  将新的 OPA2244移到旧版本的位置。  重新运行。  比较结果、它们是不同的(下面的第二个屏幕截图)。  现在、对15VDC 电源 VS1执行相同的操作。  voilà、返回到相同的结果。  不要认为应该发生这种情况。  出什么问题了?

    我之所以这么做、是因为我想尝试不同的运算放大器。  我得到了奇怪的结果。  认为这可能是切割、而是将其弄乱。  在调试中、我只是尝试剪切和粘贴同一个项目。  因此、上述问题。  最终、我们将能够更换新的运算放大器以检查其性能。  感谢你的帮助。

    Andy

    正确:

    错误:

    如果我可以看到 SPICE 代码、可能会对我的调试有所帮助。  是否有办法做到这一点?

    e2e.ti.com/.../current_5F00_multiplier.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我有3个观察结果:

    1) 1)此原理图中没有参考点。  我建议在某个位置添加接地连接。  

    2)看起来电源电压是5V、而不是15V。

    3) 3)确保在原理图中复制/剪切/粘贴组件时、将其拖动到周围、以确保引脚正确连接到放大器。  例如、我在更换运算放大器后拖动它、看起来引脚1未正确连接:

    请告诉我这些观察结果中的一个、全部或部分是否有助于解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢皮特!

    接地基准解决了该问题。  您能否提供有关这种影响的原因的任何背景信息?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    很高兴听到它能正常工作!

    我们的模型与实际器件一样、需要基准电势才能正常运行。 我们没有任何内部节点接地、因此放大器基本上是"浮动"的、因此结果很奇怪。