This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10375:修改后的整流器部分/倍压器的用途

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10375, PMP9739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/592761/pmp10375-purpose-of-modified-rectifier-section-voltage-doubler

器件型号:PMP10375
主题中讨论的其他器件: PMP10283PMP9739

大家好、团队、

我们注意到 PMP10375不使用 D1作为正常的全桥整流器、但它使用一种布置将两个半桥的输出置于彼此的顶部。

这种安排的目的是什么? 它是否有助于改进任何设计参数?

请帮您输入信息。

此致、

Mahendra。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendra、

    是的、我将 D1与两个串联的大容量电容器一起使用、以形成倍压器。 通过这样做、与具有全波整流器的转换器相比、我能够获得更低的变压器初级电流。 随着变压器电流的降低、我能够使用更小的磁性元件并提高效率。 以下是两种采用和不采用倍压器的类似设计:PMP9739和 PMP10283。 您可以观察到效率和磁体尺寸之间的差异。

    此致、
    Sheng-Yang Yu