This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00208:光绘文件问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/593217/tida-00208-gerber-files-problem

器件型号:TIDA-00208

您好!

我想使用参考 设计的光绘文件、但封装中有两个"*。TXT"文件用于钻孔我不能访问"TIDA-00208-RoundHoles-gled.TXT"和"TIDA-00208-SlotHoles-gled.TXT"、而 PCB 制造商公司只需要一个文件、也没有电路板轮廓文件(gml/g.gdr.gko/)。 我无法再使用 Altium 软件导出光绘文件。 您能指导我如何组合这些文件、或者您是否提供 Eagle PCB 文件进行下载?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javad、

    明天、我将了解是否有一种简单的方法来修改文本、或者我将要求团队成员导入和导出单个钻头文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javad、

    在为 TIDA-00208电路板制造电路板时、我们使用了相同的光绘文件。
    我建议您继续向 PCB 制造商发送完整的光绘文件。 他们将选择制造所需的文件。

    此致、
    Sanjay R. Pithadia