This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC27611:UCC27611不会在 MicroCap 10中进行仿真?

Guru**** 2581095 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/592591/tina-spice-ucc27611-ucc27611-will-not-simulate-in-microcap-10

器件型号:UCC27611
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我将未加密的 Spice 模型导入到 MicroCap 10中、瞬态分析程序无法启动、并显示错误(黑块)、如下所示:

U1和(3)
+ DPWR DGND
+ I0 I1 I2 O
+ D_PLD_GATE IO_PLD       - 接近模型语句的末尾。

已尝试将其注释掉、但无脉冲输出。 我在基准引脚上看到了+5V 电压。

有人能帮您使该模型正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    请尝试附加的.lib 文件。 看起来 MicroCap 不支持门的某些 PSpice 功能。

    e2e.ti.com/.../7343.UCC27611_5F00_TRANS.LIB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已在 Microcap 10中尝试文件。 给出了"在.Subckt 之外找到的结束语句。 "结束"错误。

    注释掉所有后面的结束语句、然后重新运行。 误差现在是下面的第一行(在 UCAP 中以黑色突出显示)

    X_U3_U3 U3_INP_POS IN+ U3_N231812 COMP 参数:VHYS=1.0
    X_U3_U6 U3_UVLO VDD U3_N231824 COMP 参数:VHYS=0.3
    V_U3_V3 U3_N231812 GND 2.2V 直流
    X_U3_U7 U3_INP_NEG IN- U3_N231828 COMP_INV 参数:VHYS=1.0
    V_U3_V2 U3_N231828 GND 2.2V 直流
    R_U3_R2 IN+ GND 230k
    .model NMOS01 NMOS
    + VTO = 2
    + Kp = 0.967
    +λ= 0.001
    .model PMOS01 PMOS
    + VTO =-2
    + Kp = 1.36
    +λ= 0.001

    .ends UCC27611_trans
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    您不应注释掉所有.endements 语句。 有一个与 PSpice 特定模型关联的端、我没有在发布的文件中注释掉。 我更新了它并重新加载了更新后的文件、但看起来上载的文件不正确。 请尝试这个。

    它可以在我尝试过的几个仿真器中正确加载。

    e2e.ti.com/.../8182.UCC27611_5F00_TRANS.LIB

    很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试 MicroCap 10中的最新文件。

    它 不 会运行 瞬态分析 并突出显示 UCC27611 器件;但不像以前那样引用任何模型代码行。

    我准备继续操作、只需使用发电机即可匹配驱动器:可能需要考虑升级 MicroCap。

    非常感谢你的帮助。

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    您可以改用 TINA-TI 吗? 它是免费的、您可以更好地与 TI 模型兼容。