This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:交流传输特性来自哪里?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/592328/tina-spice-tina-ti-ac-transfer-characteristic-comes-from-where

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我在 Tina TI 运行一个交流传输特性、以实现简化的 LLC 电路(请参阅下文)。  输入为 Vin1 (红圈)、输出为 AM1 (蓝圈)。  我运行 AC Transfer Characteristic、最后得到一个显示增益(dB)与频率间关系的图(也在下面)。  该增益是输入电压与输出电流的比率还是输入电流与输出电流的比率?  还是其他东西?

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔

    如果这是唯一的2个探针、那么是的、它将是 Iout/Vin1 (假设 Vin1是交流电源)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。 这回答了我的问题。

    我还有一个简短的问题。 增益以 dB 为单位。 这只是20log10 (Iout/Vin1)吗? 我已更改 Vin1、似乎对 dB 值没有影响。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    是的、它是20 log (输出探针/交流激励)。

    通常、更改 Vin (交流激励)不会产生任何影响、因为输出也会相应地缩放、并且由于您要将2除以、因此它会抵消该影响。 在 PSpice 中、必须明确地将输出除以输入、但在 TINA-TI 中、我认为它会自动进行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil、

    我的电路具有直接进入理想开关的交流输入、因此输出电流只应根据我的交流激励频率而不是电压进行更改。 因此、增加激励电压不会扩展到输出。 是否有办法将 Y 轴显示为电流、以安培为单位而不是以增益为单位?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    请共享您的 TSC 文件、以便我们可以查看它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil、

    我已通过电子邮件将.tsc 文件发送给您。 感谢您的观看。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已脱机解决。 该决议载于下文:

    如果您只是尝试仿真输出滤波器、我建议使用以下方法:

    向电容器 C1施加预期看到的平均电压(直流值)+通过交流信号激励此电压。 您不应接入开关(原因是仿真器会在运行交流仿真之前首先尝试计算偏置点、并且由于一个开关打开、一个开关关闭、 它将获取 C1引脚上的电压为400V 或0V、这将提供不正确的偏置点。

    通过对您在该节点上看到的波形求平均值并直接施加波形、可以得到适当的结果。 此外、快速检查电路节点上的直流偏置点、确保它们提供预期结果。 例如、现在 Vout 上的电压为0V、这不是正确的稳态偏置点。