This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5022:TINA TI 中的 LM5022 SEPIC

Guru**** 2544630 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/592429/tina-spice-lm5022-lm5022-sepic-in-tina-ti

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试仿真一个 SEPIC 转换器、该转换器的输入电压为24V、输出电压为8V 至50V。

观察瞬态仿真、可以看到转换器未在轻负载下调节、Vout 变化时电压下降。 (有关更多详细信息、请参阅 Power Point 幻灯片)

您能帮我修复此电路吗? (包含在 zip 文件中) 谢谢、Keith

e2e.ti.com/.../_5F00_LM5022-SEPIC.zip