This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23069:询问有关 PMP23069解决方案的 ZCD 电路功能

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1179062/pmp23069-asked-for-the-function-of-the-zcd-circuit-about-pmp23069-solution

器件型号:PMP23069

各位专家:

我最近注意到 TI  参考设计 PMP23069、这是一款 CCM 图腾柱 PFC。

我的问题是 、为什么电路图中存在 ZCD 电路、 这部分电路在 CCM 图腾柱 PFC 中的作用是什么。

在电路设计中、为什么专家选择 放大电路来衰减零电流点、而不是使用 比较器。

此外、为什么将 ZCD 信号发送到 C2000 ADC 引脚以供后续处理。

我希望能得到一些帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suiyang、

    ZCD 电路用于反向电流保护。 当交流电压下降时、如果 PFC 未立即关断、则将存在从 Vout 到 Vin 的反向电流、则无法保证 PFC 保持时间。 该 ZCD 电路检测到反向电流、并将其发送到 C2000以关闭 PFC。

    此致、

    Bosheng