This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01495:TIDA-01495

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/755409/tida-01495-tida-01495

器件型号:TIDA-01495

主席先生,

正如我提到过的、我们正在制造基于 TIDA-01495的模块原型、我们对此设计中使用的 L1和 L6线圈的详细信息感到惊讶。 根据 BOM,这两个线圈被称为 定制。

我们需要有关这两个线圈 L1和 L6的结构细节的帮助、以完成我们的设计。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PFC 导管基于7894A7HT15 KoolMU 内核。 一次侧使用48匝、ZCD 绕组使用6匝。

    此致、
    RAM