This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TIDA-010015:simplis 仿真运行得太慢

Guru**** 2609555 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TIDA-010015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/752664/tina-spice-tida-010015-the-simplis-simulation-runs-too-slowly

器件型号:TIDA-010015
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好:

很抱歉打扰你。

我 构建了一个 TIDA-010015的 simplis 模型、但它的运行速度非常慢、以至于一整天都无法完成。 原因可能是 LLC 运行速度太慢。

您能给我一些关于如何加快仿真的建议吗? 我并不关注精度、但 希望它能够更快地运行。

谢谢你。

此致、

Li、Gang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 如果您希望使其更快、可以减小 simplis 的仿真选项卡中的仿真步骤。

    此致、

    Huixin