This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TIDA-01513:TIDA-01513

Guru**** 2549710 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TIDA-01513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/758337/tina-spice-tida-01513-tida-01513

器件型号:TIDA-01513
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我有疑问:

如果高压电池的负极通过低欧姆电阻(例如50m Ω 或更低)连接到 GND (车辆质量)、

无法测量 R_ISO (隔离电阻)和隔离泄漏电流?

我是对的、还是该解决方案需要什么来监控隔离值?

感谢您的回答

此致、Gerhard Roedel、g.roedel@dironel.de

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerhard,您好,感谢您对德州仪器(TI)的关注。 但是、我们的汽车系统团队的设计负责人及其经理在1月1日后的假日将不在办公室。 请预计您的查询将在他们于1月7日星期一返回办公室后很快得到解答。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roedel 先生、您好!

    您好!

    我希望您已经在设计指南中找到了答案。 如果不是、您能否参阅设计指南的第3.2.2.3节。

    本节介绍 HV 蓄电池负极(负极)直接或通过电阻连接到底盘接地的情况。

    电压的偏转是用于测量泄漏电流和电阻的直接正向数据。

    提前感谢..

    此致

    Rama Kambham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kambham 先生、

    我很喜欢这样的结果、即将 HV-(或以及 HV+)接地。

    在这种情况下、使用此电路配置无法进一步测量 R-ISO (隔离电阻或泄漏电流)。

    我只需要你承认这一事实。

    非常感谢。

    此致、

    Gerhard Roedel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roedel 先生、您好!

    您好!

    根据 TIDA-01513的设计范围和用户指南、对单点故障进行误差分析。

    错误场景 交换机配置 方程式
    正误差 S1开路、S2闭合 Riso =(RS2 (HV_BATT+VREF))/(ISO_NEG-VREF)-Rns2-Rns1
    负错误 S1闭合、S2断开 Riso =-RS1 (HV_BATT+VREF)/(ISO_POS-VREF)-Rps1-Rps2
    注意:必须在给定的开关配置期间测量 HVBATT、ISO_NEG、VREF、ISO_POS 数据

    对于双点隔离故障、误差分析将变得复杂但并非不可能(取决于误差类型/幅度)。

    感谢您的支持...
    此致
    Rama