This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:浮点溢出错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/757437/tina-spice-floating-point-overflow-error

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

尝试使用 TINA-TI 仿真 MOSFET (TPCC8106pSPICE)时、会出现"浮点溢出"错误、无法执行仿真。
请告诉我如何解决此问题。

此致、

Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、

    请按照这些指南上传您的 TSC 文件、以便我们可以查看。

    e2e.ti.com/.../592360

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil-San、

    感谢你的答复。 我已附上 TSC 文件。

    e2e.ti.com/.../Simularion.TSCBest此致、

    Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我不确定您尝试使用该电路测试什么、因此我设置了一个基本电路来测试 PMOS。 我重新导入模型只是为了确保引脚映射没有问题。  

    我的电路工作正常(见下文)。 请告诉我、您是否可以将其用作评估的起点。

    e2e.ti.com/.../Simularion_5F00_NG.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil-San、

    我希望像软件一样使用 pmosfet、但它不能使用使用此模型的仿真器。

    e2e.ti.com/.../Simularion2.TSC

    此致、

    Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您不能在仿真中将 MOSFET 的节点悬空。 当器件不工作时、请向端子施加适当的电压。

    我在上一封电子邮件中所附的电路也应用作开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答。
    但我不知道为什么这个电路不能工作。
    该模型可以使用其他 PMOS 进行仿真、SPICE 模型是否存在问题?

    顺便说一下、使用 PSpice 尝试相同的电路、它工作正常、但我确认它无法与 TINA 一起工作。

    此致、
    Sato
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sato-San:

    它可能是模型的构造方式。 它不是基元 FET 模型、而是基元的子电路组合、完全取决于模型开发人员。 模型中的一个连接可能不允许悬空节点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sato-San、如果您需要进一步的帮助、您能否在同一电路工作的情况下连接完整的 PSpice 项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我一段时间内没有听到你关于这一点的反馈。 您是否仍然需要我们进一步调查或是否能够继续。 如果您希望我们进行调查、请为我们提供有效的 PSpice 模型以进行比较。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gupta-San、

    很抱歉耽误您的回答。 我附加了 PSpice 项目。

    e2e.ti.com/.../PSpice-Simulation.zip

    此致、

    Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我已经确认了这一点、并已通知工具开发人员。 我已将讨论的内容发送给您、因此我们将通过电子邮件对此进行跟踪。 我现在将关闭此帖子。 一旦我们有了分辨率、我将把它布置回这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已得到解决、供每个人参考。

    发现在 BSIM 模型中、CAPMOD 参数的值为3。 TINA-TI 版本9中提供的 BSIM 版本3.1模型不支持 CAPMOD 3。 如果您将 CAPMOD 参数设置为2、电路将运行、您将获得与 PSpice 中几乎相同的结果