This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53641:Fusion Digital Power Designer

Guru**** 2588035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/757874/webench-tools-tps53641-fusion-digital-power-designer

器件型号:TPS53641

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

目前、使用 TPS53641时、我遇到了 SVID 问题(VR 输出显示 VBOOT 值、而 Xeon CPU 挂起)。 使用 Fusion Digital Power GUI、I

应能够将控制权从 CPU 中删除、并允许 PMBus 控制 VR。 这样、CPU 就不会挂起、因为我已经验证了 VR 的输出

转至1.8V (根据需要)、在调试 SVID 问题时、我可以拥有工作板、方法是捕获 SVID 总线并对其进行解码。

尝试写入 NVRAM 不起作用。 在 GUI 中、我修改配置、然后选择"Store Config to NVM"、但在加电时、VR 输出为 VBOOT 值、CPU 挂起。

我的问题是、如果我们修改 NVRAM、它应该在加电时工作。 使用 Fusion 向 NVRM 写入的正确方法是什么。  

作为参考、在配置部分的常规选项卡下、我已将"SVID_PMBus_SEL"更改为 " PMBus 控制 Vout、SVID 不能更改..."。 我也改变了

将 VOUT 命令从1.7V 更改为所需的1.8V 值(BOOT 也设置为1.7V)。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jahan、
    SVID/PMBus 控制 Vout 选项不是 NVM 位。 这在另一个线程中进行了说明。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jahan、

    您能否将"Vout command"和"VBOOT"设置为1.8V、存储到 NVM 并检查其是否正常工作?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    非常感谢您的回答。 我确实将 VBOOT 和 Vout 命令都设置为1.8V。 "写入硬件"首先验证了 VR 输出现在设置为1.8V。 然后对电路板进行下电上电。 VR 输出更改为1.7V、CPU 处于挂起模式。 请注意、我们使用的控制器 TPS53641设置为两相控制器、1.8V 时具有两个相同的 VR。 我们还将使用另外两个 TPS53641来实现1.2V 和1.05V (单相)、这两个控制器没有任何问题。

    再次感谢、
    -Jahan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么问题就解决了吗?

    很高兴听到这个消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jahan、

    不确定是否需要进一步支持。
    我将关闭此帖子。
    如果您需要其他支持、请告知我们。

    谢谢