This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2841:为什么 WEBENCH 的结果与 LM2841的数据表不同?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/757982/webench-tools-lm2841-why-the-result-of-webench-is-different-with-datasheet-of-lm2841

器件型号:LM2841

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好:

我使用的 LM2841具有12V/0.2A 输出电压。 但我的 WEBENCH 结果与数据表不同。  

您可以看到、WEBENCH 中的电感器和电容器值 大于数据表示例。

我可以遵循数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、

    电感器和输出电容器是纹波电流、输入/输出条件和器件工作频率的函数。 此外、该工具还考虑了整个输入电压范围的稳定性、这将导致数据表中的不同解决方案、通常与数据表相比、Cout 值更大。

    如果您愿意、可以从数据表设计开始、但请检查评估板上各个角落的设计运行情况、以确保其按预期工作。 请确保您使用的是正确版本的 IC。 例如、LM2841X 的频率版本较低(550kHz)、因此与高频版本(1.25Mhz) LM2841Y 相比、电感器和电容器更大。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amod:

    我对 LM2841的瞬态性能还有另一个问题。 您能否告诉我 TI 如何测试 LM2841的负载瞬态波? 如何 设置 直流负载的参数?(压摆率、开关频率、占空比。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    我已请求产品专家查看此问题、并向您提供更多详细信息。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    该特定测试显示的直流负载设置为:

    压摆率:~2A/ms

    频率:2kHz

    占空比:50%

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amod:
    压摆率是2A/ms 还是2A/usec?   

    在我们的公司中、我们 通常使用 2.5A/USce 测试直流/直流电源。
    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、

    底部(电流)波形以~50us 为单位穿越100mA。 即0.1A/50us、相当于2A/ms。 这比我们现在通常执行的测试慢、但它仍然显示典型条件下的输出电压响应。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    为什么要设置0.1A/50us 进行测试? 您是否有针对不同类型的电源模型设置的规则?
    感谢您的支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heo、

    该测试是在10年前的2009年完成的。 我们没有特定的测试标准。

    通过订购/测试 评估模块或使用我们的仿真工具、您可以了解2A/us 测试会发生什么情况。 结果将类似于2A/ms 图表、过冲/下冲稍高。

    Sam