This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28180:如何在任何仿真软件中包含 UCC28180 PSPICE 模型?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28180, UCC3818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/756445/tina-spice-ucc28180-how-to-include-the-ucc28180-pspice-model-in-the-any-simulation-software

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC3818

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我想问一下如何在仿真软件中包含 UCC28180 PSPICE 模型?

首先,我使用了 SIMETRIX 来包含此模型,但它显示符号中的引脚 只有6个引脚,VCC 和 FREQ 引脚不显示。

我在您的论坛上找到了解决方案,它说一些模型是加密的,只在 PSPICE 或 TINA-TI 中打开

它是否 有另一种将其包含在 SIMETRIX 中的解决方案?  如果 您有未加密的模型, 我如何从 合法方法中获取它?

其次,我还使用 了 OrCAD 中的 PSIPCE 来包含此模型 ,符号显示该引脚  与 SIMETRIX 相同。

我打开 了.LIB 文件 、发现 PIN 设置丢失 了从网站下载的文件中的 VCC 和 FREQ。 http://www.ti.com/product/UCC28180/toolssoftware

我可以在文件中添加 VCC 和 FREQ 引脚、它是否可以正常工作?

最后一个问题、您是否有 UCC3818 SPICE 模型?

感谢你的帮助。

 (SIMETRIX 符号)

 (OrCAD PSPICE 符号)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    对于 UCC28180模型要求、请按照以下步骤操作:

    1.向以下链接发送未加密模型的请求。

     TI 支持: http://www.ti.com/guidedsupport/docs/calltisupport.tsp

     收到该信息后、您可以使用下面链接的培训系列视频1.9中的说明将其导入到 TINA-TI 中。

    由于这是用于交流分析的平均模型、 因此仅对影响交流分析的引脚建模。 这就是  lib 文件中不存在 VCC 和 FREQ 的原因。

    3.目前网上没有 UCC3818 SPICE 模型。我们正在评估是否有类似的器件可用、并将尽快更新。

    此致、

    Ashis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashis、
    如果我想使用 UCC28180模拟 IC 进行瞬态分析而不是交流分析、
    网站中是否有 TI 构建的另一个 SPICE 模型?
    如果不是、您能给我一些更换此 IC 的建议吗?它只适用于 TINA-TI 和 PSPICE 仿真软件吗?(我想在 SIMPLS/PSIM/PSPICE 中使用它)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    我们没有可用于使用 Virtuoso 进行仿真的模型。

    您是否计划使用 TINA-TI 或 PSpice 进行仿真?

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    由于我们在一段时间内没有听到您的声音、我们将关闭此帖子。
    此外、由于您的帖子与此帖子非常相似、我也将在此处包含该帖子:
    e2e.ti.com/.../758751

    Herman