This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10116:将输出降至150W 和180W

Guru**** 2983100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596, PMP10116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/758621/pmp10116-reduce-output-to-150w-and-180w

器件型号:PMP10116
主题中讨论的其他器件:LM2596、

您好!

我对这一设计有疑问。

DNP 的值:DNP 电阻器和电容器的值应该是多少? 还是其他短路或保持开路?

2.5V 辅助输入:建议我使用该电路来从该设计获得5V 电源。 我认为15V 辅助电源可用。 我是否应该使用 LM2596获得5V 输出? 或者您是否建议使用其他电路?

3、为了获得150W 和180W 的输出、我应该对此设计进行哪些更改?

4、能否使用 PWM 进行调光、而不是0到10V 的调光? 如果是、PWM 信号的最大电压应该是多少?

5.它是否“关闭”某种调光? 我是说、在0至10V 调光下、驱动器在0V 时会关闭输出电源吗?  

谢谢、

此致、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、你好。 德国电源设计服务团队的设计负责人在节假日外出、将于1月9日返回。 我们将研究1月2日之后是否有其他工程师能够回答、但尽管如此、请预计在这里回答您的问题时会延迟到1月2日。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的 是、PMP10116不适用于您的设计、因为您的输出规格非常不同。

    不过、请查看我的以下回答:

    DNP 表示"不填充"

    2.向变压器的偏置绕组添加负载可能很重要,因为互感器绕组设计用于极低的均方根电流,并且 ZCD 引脚上的任何注入噪声都可能是控制器的问题。

    3.必须重新计算完整的设计。  必须指定新的变压器和所有功率级组件。

    该设计仅使用模拟调光。

    5.10V = LED 满电流、0V =无 LED 电流。

    我建议使用另一个设计作为起点。 我们有一个包含许多参考设计的在线数据库。 只需转至:

    http://www.ti.com/power-management/reference-designs.html

    另一个 LED 设计的示例是:

    http://www.ti.com/tool/PMP4636

    谢谢、

    弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    我检查了 PMP4636并有以下问题。

    1、它是可调光电源吗? 如果是、使用什么方法(TRIac/Analog /PWM)?

    2.如果答案1是"是"、哪个引脚是调光输入?

    如果是 PWM、PWM 波的最小电压应该是多少?

    4.是否有任何辅助电源为我的外部控制器提供5VDC?

    谢谢、此致、

    Amit