This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDA-03040:有关 TIDA-03040中的电池相关详细信息

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/757876/webench-tools-tida-03040-regarding-battery-related-details-from-tida--03040

器件型号:TIDA-03040

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我看到 TIDA-03040 有一个用于电池监控系统的应用。 我可以从电池的 TIDA 0340获得什么信息。

使用 TIDA 0340的 SPI 通信读取电池参数时,应遵循什么内容? 。 我无法找到实现高速缓存的技术方法。

我对这一概念非常陌生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、大家好、今天好。 感谢您关注德州仪器! 我看到了这个问题、但注意到 Sandeep (来自我们的汽车系统团队)已经在回答有关此设计的另一个主题。 就在今天上午、我向他转递了您对该主题的后续问题。 因此、我认为不再需要该线程、并且将关闭该线程、因为我们已经打开了该线程。 如果情况并非如此、请告诉我。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
    经理
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../758334

    JohnFullilove Sir 和 Sandeep Sir,您好,上面的链接中有一个问题无法找到 EVM GUI,我正在处理 TIDA 03040和 pga400 -Q1 EVM。
    请回复上面的主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    讨论的内容。