This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28600:UCC28600

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/756970/tina-spice-ucc28600-ucc28600

器件型号:UCC28600
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  

 UCC28600 PSpice 瞬态模型 与17.2版 PSpice? 我得到收敛错误、我不知道如何解决。 我附加了仿真文件!

谢谢!  e2e.ti.com/.../UCC28600_5F00_sim.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ciprian、

    我们将对此进行研究。

    此致、
    Ashis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ciprian、

    请您与我们分享您在17.2版 PSpice 中尝试过的项目。

    此致、
    Ashis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以。 这些值通过 slvc104J 电子表格进行计算、但首先不计量输出值、我只想知道仿真是否可以是 RU。

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../Flyback_5F00_simulation.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ciprian、

    您能否分享您完成的项目?

    完整的17.2pspice 项目还将具有.dsn 以及仿真配置文件的文件夹。 它基本上具有.OPJ、.DSN、.OLB、.LIB 和仿真配置文件文件夹、如 www.ti.com/.../slom177所示

    在压缩完完整项目后、为了确保我们在结束时收到该项目、请将您的 zip 文件复制到桌面文件夹等测试文件夹、将其解压缩、然后单击并运行.opj、确保其打开。 然后单击并运行您准备好的模拟配置文件、该配置文件显示非收敛问题并确保其执行。

    如果您执行上述步骤、我们将能够接收您的 zip 和文件、我们将能够执行您的仿真配置文件、并且通常会收到相同的非收敛消息、使我们的团队能够进一步调试。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    感谢您的帮助、我根据您的建议完成了步骤、我希望现在可以。

    e2e.ti.com/.../Flyback_5F00_sim.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ciprian、

    通过调整几个瞬态分析参数、我可以运行您提供的测试台、而不会出现收敛问题。 这意味着该模型与版本17.2兼容。

    瞬态分析选项/参数:
    我注意到、您将瞬态分析的 TMAX 放在1e-18。 我认为这是问题的最大罪魁祸首。 您可能希望删除此内容或放置更明智的内容。

    我对这种类型的电路并不是100%熟悉、但如果您要运行10毫秒、我会说、在纳皮或皮皮皮皮的某个位置、可能比将其放入 Atto (1e-18)更合理。 因此、也许尝试完全不放置 TMAX、然后尝试将 TMAX 相应地拧紧至您认为对仿真有意义的任何值。

    此外、在 pspice 中有自动收敛功能、因此请确保您根据需要打开此功能、以帮助您实现收敛。 除此之外、在收敛的偏置点选项上、还有所谓的 gmin 步进选项。 您可能还需要使用这个。 最后、确保根据需要单击高级收敛选项(ADVCONV)。

    希望这对您有所帮助、
    Herman