This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25011:工作规格之外的 Webench 设计

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/757462/webench-tools-lm25011-webench-design-outside-of-operating-specifications

器件型号:LM25011

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我已将以下参数输入 Webench、它成功输出了一个设计:-

Vin min = 10.5v、Vin max = 40.0v、Vout = 9.0v、Iout = 1.5A

当我将此设计中的组件参数输入到器件数据表中的公式中时、该设计超出了建议的 Vin (min)下最短关断时间参数和 Rs 上的最小纹波电压参数。

此外、当我将相同的参数输入到德州网站上的 Excel 文件"LM25011降压稳压器快速入门组件计算器"时、该设计也不在建议的参数范围内。

Webench 是否是可靠的工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、
    我们通常在推荐解决方案时考虑 IC 的最短关断时间。 在建议设计之前、我们还会执行其他检查、例如最小电流限制、IC 结温。 我们将查看该特定器件并返回给您。

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、
    未对该器件实施最小关断时间检查。 我们将修复该问题。
    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢您的更新。

    此致、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    我们将在添加此器件的最小关断时间检查后通知您。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    我们在 webench 中添加了 LM25011的最短关断时间检查。 此更新将于2019年1月21日在 TI.com 上提供。
    如有任何疑问、请回复我们。

    此致、
    Umayal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umayal、

    感谢您的更新。

    此致、

    Colin