This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00915:测试 TIDA-00915

Guru**** 2930510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00915, LMG3410R070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/758216/tida-00915-testing-tida-00915

器件型号:TIDA-00915
主题中讨论的其他器件: LMG3410R070

你好

我们正在使用 LMG3410设计逆变器...我们想获取一个 TIDA-00915版本来对其进行测试并将其与我们的设计进行比较。 我们是否可以通过任何方式从 TI 购买 TIDA-00915的物理版本? 如果不是、您可以将我们推荐给销售该参考设计版本的任何第三方

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好、感谢您继续关注德州仪器。 但是、我们收到了您的疑问、请注意、我们工业电机驱动团队的设计负责人在1月7日星期一之前的假日假期外出。 因此、请在此后1-2个工作日内延迟回复您的问题。


    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    感谢您关注 TIDA-00915 TI 设计。 我们不会通过 TI 或第三方销售或提供 TIDA-00915硬件。

    但是、为了允许客户通过他们选择的 PCB 制造商构建硬件、我们提供了光绘文件、或者、如果您有 Altium PCB 设计器、我们提供了整个 Altium CAD 项目。 您可以在 TIDA-00915设计文件文件夹下下载这些文件。

    另一种方法是使用三个 LMG3410R070子卡(半桥)来构建您的定制三相逆变器。 当然、子卡不包括电流感应、您需要构建适配器板。 您可以从 TI 商店 www.ti.com/.../lmg3410-hb-evm 获取 LMG3410R070子卡(或 EVM)

    此致、
    Martin Staebler
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin

    感谢您的明确回答。

    关于 LMG3140-70的使用..... 我们认为我们应该能够在每个器件下使用大约62个散热过孔(采用类似于 TIDA-00915中使用的模式)…。这样、散热器的尺寸将大大减小…… 你同意吗 如果是、为什么您在 TIDA-00915中不这么做?...这只是因为散热过孔的成本更高...还是其他原因

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    是的、您对 LMG3410散热过孔的评论是完全正确的。 TIDA-00915布局根本不是最佳布局、我们应该添加了这些通孔。 对于 LMG3410布局、我强烈建议遵循 LMG3410 EVM/子卡和 LMG3410数据表中的建议。

    此致、
    Martin Staebler
    应用工程师