This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM25141-Q1:TINA-TI SPICE 文件

Guru**** 2588655 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM25141-Q1, LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/754615/tina-spice-lm25141-q1-tina-ti-spice-file

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM25141

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试从 WEBENCH 中导出 LM25141-Q1设计的仿真文件。 但是在导出时、我找不到 TINA-TI 的选项。  

请帮助我解决此问题。

此致、

Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soumya、

    在 LM25141-Q1的 WEBENCH 中未启用 TINA-TI 导出选项。

    谢谢、此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的、谢谢。 是否有办法获取 LM25141-Q1的 TINA-TI SPICE 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    我们已经与 TI 签署了 NDA、是否可以为 LM25141-Q1提供加密的 PSPICE 模型。

    此致、
    Soumya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soumya、

    关于 TINA-TI 上的查询、为非 Q1器件(LM25141)启用了导出选项。 LM25141和 LM25141-Q1的 SPICE 模型相似。 因此、您可以使用 LM25141的导出选项。 请告诉我们这是否符合您的目的。
    此外、如果您提到的是 LM25141-Q1的未加密 PSPICE 模型、您能否告诉我们?

    谢谢、此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    我是指未加密的文件。 抱歉、出现拼写错误。

    此致、
    Soumya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法打开 LM25141的 Webench 设计。 它在出错后抛出。 请帮助我解决此问题。

    此致、

    Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumya、

    我能够为 LM25141创建默认设计。

    您能否向我们提供您正在尝试创建设计的条件[VinMin、VinMax、Vout、Iout 和 Ta]?

    谢谢、此致、

    Harish