This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01580:-

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/759147/ccs-tida-01580--

器件型号:TIDA-01580

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有参考设计。 我使用 launchpad 上传了代码、但我在 LabView 应用程序中收到了这些错误消息。  

有人能不能建议我做了任何错误的事情、或者建议任何正确的控制器绑定程序。

谢谢、

Shreekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在运行时引擎中禁用高级过滤
    ccs.lvlib 中的 TCP 打开连接:打开端口.vi->TIDA-01580 Application.vi
    ccs.lvlib 中的 TCP 打开连接:打开端口.vi->TIDA-01580 Application.vi
    ccs.lvlib 中的 TCP 打开连接:打开端口.vi->TIDA-01580 Application.vi
    ccs.lvlib 中的 TCP 打开连接:打开端口.vi->TIDA-01580 Application.vi
    ccs.lvlib 中的 TCP 打开连接:打开端口.vi->TIDA-01580 Application.vi
    ccs.lvlib 中的 TCP 打开连接:打开端口.vi->TIDA-01580 Application.vi
    ccs.lvlib 中的 TCP 打开连接:打开端口.vi->TIDA-01580 Application.vi
    检查 Launchpad 是否已正确连接


    检查.out 是否在正确的位置

    这是错误。 请告诉我该问题、或给可以帮助我的人补码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreekar、您好、感谢您关注德州仪器。 您的查询已转发给我们医疗系统团队的设计负责人、但是、他将不会在1月7日(星期一)休假期间回到办公室。 请注意、Sanjay 将在返回后为您提供回复。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    既然我们来自印度,那么你可以通过私人聊天向我们提供他的个人联系,这样我们就可以在他同意的情况下直接与他交谈,这是很棒的。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreekar、

    很抱歉,由于我(现在还在)休假,所以迟迟不作答复。
    我已经审查了你的职位,并收到了友谊请求。 我接受了。 让我们通过聊天了解您的疑问。 谢谢你。

    我将关闭此主题。

    此致、
    Sanjay R. Pithadia