请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01606 您好,BART
在 LCL 滤波器中、电感 Lgrid 和电感 Linv 的计算因子 r 的计算结果是错误的。
根据 r 的计算公式(6)、计算结果为56%而不是2.7%、Lgrid 的计算值也是错误的。 因此、如果 r 的计算公式正确、请给出正确答案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,BART
在 LCL 滤波器中、电感 Lgrid 和电感 Linv 的计算因子 r 的计算结果是错误的。
根据 r 的计算公式(6)、计算结果为56%而不是2.7%、Lgrid 的计算值也是错误的。 因此、如果 r 的计算公式正确、请给出正确答案。