This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10783:MOSFET 放电电阻器位置

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/755616/pmp10783-mosfet-discharge-resistor-location

器件型号:PMP10783

大家好、

 R10与 Q1的栅极和源极热并联、我了解 其用途是在 Q1关断期间对 CGS 进行放电。 奇怪的是、为什么它连接 R11而不是 SW? 有人可以解释吗? Tks。  

此致、

晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、您好、感谢您关注德州仪器。 在与我们的设计团队经理交谈时、我们将最迟于周一至周二回复您、并为您的问题至少提供初始答案。 此致、J. Fullilove
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fullilove、

     以 tks 表示。  

    此致、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaobing、

    实际上、您可以通过任一种方式-让 R10从门到源或从门到开关节点相连。 唯一的区别是、如果将 R10从栅极连接到源极、则放电电流不会影响电流感测。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tks、Yu。 你是对的。 您有没有建议放电电阻器的栅极到源极适合哪些类型的应用、或者 FET 栅极到电源中的基准接地节点将是什么类型的应用?

    此致、

    晓宾(Eric)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如果将电流感测限值设置为如此低、并且您不使用具有前沿消隐的控制器、 您不希望放电电阻器与 MOSFET 源极接地串联、从栅极接地。 您可能会触发控制器的电流限制、并使峰值电流控制与 MOSFET 驱动电流混乱。

    此致、

    Sheng-Yang Yu   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和小伙子打了个分。 祝你好运。
    此致、

    晓宾(Eric)