主题中讨论的其他器件: CC1310
工具/软件:Code Composer Studio
您好、先生、
我已经学习了 TIDA-01212。 并在之前对 TX 和 RX 部件进行一些测试。
我现在需要处理一个使用 CC1310运行 IR TX/RX 的项目。
对此我有一些疑问:
1) 1)我对 TX 和 RX 的 SCS 有工作,但是 RX 只是检测同步模式,而不是竞争协议。
2)我还读取了 Resource Explorer、但它只有 IR 的 TX 部分( 
上面的驱动器是否具有接收器侧?
谢谢
Jeff