Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00364, CSD19536KTT, UCC27211, UCC27212A-Q1, UCC27714, UCC27712-Q1
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTT、 CSD19536、 UCC27211、 UCC27212A-Q1、 UCC27712-Q1
工具/软件:Code Composer Studio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00364, CSD19536KTT, UCC27211, UCC27212A-Q1, UCC27714, UCC27712-Q1
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 Pawan:
你很好地回答我的问题。
您有如此丰富的经验来指出重要问题。
对于我的设计、86Vdc 应为标称 Vbus (使用86Vdc 电池)。
我最初找到了一个具有"VDS=100、RDS=1.5m Ω、Id=300A"的 NMOSFET 来替代 CSD19536KTT (VDS=100、RDS=2m Ω、Id=200A)。 由于 Id=300A、因此我希望将并联 NMOSFET 的数量从5个(在 TIDA-00364中)减少到3个。
提醒一下、我希望 TI 的查找器能够找到 VDS=200 (或更高版本)、RDS=1.5m Ω、ID =300A 的 NMOSFET、但我并不总是能找到一个。
请为我找到一个? 我更喜欢符合 AEC 标准 的 NMOSFET。
祝你一切顺利!
希望很快收到您的回复。
唐汉
尊敬的 Pawan:
根据您的专业建议、我将 在 目标应用(VBUS=86、额定功率3kW)中将 UCC27211 (在 TIDA-00364中)替换为 UCC27712-Q1。
(我还发现了一个 MOSFET、其中 VDS=150V、RDS (on)=4.8m Ω、ID =171A、以替代 TIDA-00364中的 CSD19506KCS80V)。
我可以再次要求您确认吗? 原始电路(TIDA-00364)可以与上述替代产品配合使用、对吧?
我发现 UCC27712-Q1具有"峰值输出电流2.8A 灌电流、1.8A 拉电流"、这似乎小于 UCC272111的规格(约4A)。
因此、UCC27712-Q1并行驱动3~5 Ω MOSFET (在 TIDA-00364中)不会有问题、对吧?
期待收到您的回复~
祝你新年愉快!
唐汉