This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01243:查找有关向参考设计添加另一个 USB3端口、以太网端口和其他 HDMI 端口的指导

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TUSB8041, TIDA-01243, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/755114/tida-01243-looking-for-guidance-on-adding-another-usb3-port-an-ethernet-port-and-an-additional-hdmi-port-to-the-ref-design

器件型号:TIDA-01243
主题中讨论的其他部件:HD3SS460TUSB8041HD3SS215

我有一位客户正在使用 TIDA-01243作为他们自己设计的起点、但在寻找有关向参考设计添加另一个 USB3端口、一个以太网端口和一个额外 HDMI 端口的指导。 以太网需要是10/100/1000 (千兆以太网)解决方案。 USB3端口应与参考设计中的端口相似(TUSB8041的端口1)。 同样、附加的 HDMI 端口应类似于 HD3SS460的端口。

问题是如何执行此操作。 您能为我提供有关这组问题的指导吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记

    您是否有客户尝试实现的目标的方框图?

    TUSB8041有两个未使用的 USB3端口(端口3和4)、其中一个端口 USB2用作音频、而另一个端口用于充电。 如果它们不需要音频或充电功能、那么它们可以采用 USB2加上未使用的 USB3、然后进入一个功能端口。

    在 HDMI 上、它们可以将 HD3SS215添加到 MCDP2850的输出中、这会将 MCDP2850的一个输出扩展到两个 HDMI 端口中。

    他们计划在哪里添加以太网功能?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    想法如上所示。

    是否可以这样连接 G 以太网尚不清楚。 我不这么认为。 我需要咨询以太网团队。

    客户希望保持原始 TIDA-01243设计不变、并添加额外的 HDMI 和 USB-3端口。

    这甚至是可能的-通过 PC 上的单根 USB-3 Type C PD "输入"电缆实现的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记

    我看不到图片、您是否可以通过单独的电子邮件将图片发送给我?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过直接电子邮件提供支持。

    谢谢
    David