This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:瞬态分析的怪异行为示例

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/758151/tina-spice-example-of-weirdness-with-transient-analysis

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

Gang、您好、我们已经使用 TINA-TI 5~6年了、

我看到奇怪的输出、尤其是嵌套的 sims (扫描参数)中的 sp。

但本周、我开始注意到一个非常基本的问题

有些东西很好 应该不会发生这种情况

一个+/- 5V 1Hz 方波正在经过一个 RC 级... 并显示了从开始起电压衰减的证据

在 TINA-TI 和 TINA-10中运行仿真(购买)

在这两种情况下、Tran 分析均设置为"初始值为零"

据我所知、所有仿真器设置都设置为默认值

尽管没有设置、但在两种情况下都获得相同的"非零启动"结果

电路仿真器从未出现过这样的问题

有点麻烦……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (笑声) 抱歉、10 Hz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    我们已经模拟了相同的测试设置、并发现了以下内容:

    1) 1)如果您缩放初始零件中的结果、您将看到它仅从零开始、如下所示:

    2) 根据测试设置、我们将向频率为10Hz 的频率为+/-5V 的方波施加 RC 时间常数为5RC=5sec 的 L.P.F。因此、在本例中输出为零的直流值应通过、因为 L.P.F 的截止频率为零 开关频率接近时、输出中会出现一些谐波、直流输出结果 会移至零直流值、并产生一些纹波(200mV)、需要5RC 时间才能保持稳定。如下面所示的结果所示。

    希望这消除了您对仿真结果的疑虑。
    此致、
    Ashis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然…… 感谢 Ashis 的解释

    ~JCM