This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7899:功率损耗计算

Guru**** 2874520 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP7899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/758112/pmp7899-power-loss-calculation

器件型号:PMP7899

您好!

如何计算反激式(12V 至48V)转换器的 MOSFET (导通和开关)、二极管和变压器损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akash、您好、感谢您关注德州仪器。 但是、我们收到了您的问题、请注意、此设计的所有者在度假时已离开办公室、将在1月1日后返回。 您应在1-2个工作日内收到回复。

    此致、

    J. Fullilove
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我没有针对 PMP7899的特定计算。 有关损耗计算的通用反激式设计审查、请参阅应用手册 U-165:

    此致、

    Bob Sheehan

    应用工程师