请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256301 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好:
很抱歉打扰你。
当我尝试更改 OCP 阈值时、我发现当 连接到 VCC 引脚的电容较大时、UCC256301将在 simplis 中输入 OCP 故障。 但是、当我将 VCC_FANLO容 更改为较小的值时、它不会进入 OCP。
以 TI.com 上的 UCC35630x simplis 模型为例。 您可以将 R10更改为200欧姆、并将 C18更改为200nF、这将进入 OCP 故障。 但是,如果将 C18更改为20nF,将 R10更改为相同的200欧姆,则不会进入 OCP。 但 VCC_CAVESHOTLETLETANTHOTLETLET随 附与 OCP 故障有关的注意。 为什么会发生这种情况?
谢谢你。
此致、
Li、Gang