This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM324:在 Kicad 上使用 Spice 模型和多个器件-?

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM324, TLV6004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/759094/tina-spice-lm324-using-spice-model-and-multiple-parts-on-kicad--

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件:TINA-TITLV6004

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我知道这一问题可能已经被问及(可能是模糊的类似问题)。 LM324 Quad 封装是否有仿真模型? 当我使用从 TI SPICE 参考中提取的模型时、IAM 所面临的是、我使用的模型仅有5个引脚。 在这种情况下、我们如何使用 KiCAD 对 LM324中的其他三个器件进行建模? 从这里获取的模型甚至可能实现这一点

> www.ti.com/.../SLOJ043

是否有有关如何对封装和仿真进行建模的文档? 请注意、同样的问题也可能适用于 TLV6004。

提前感谢、

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    要将任何单个零件模型变为四个、您始终可以将它们并联、如下所示:
    subckt part_quad pin1 PIN2 pin3…
    x1引脚1 PIN2引脚3引脚4引脚5 PART_SINGLE
    X2 PIN6引脚7 PIN8...
    X3...
    4个...
    .end

    对于封装尺寸、您可以随时访问我们产品的"质量和封装"部分、然后单击或向下滚动到 CAD/CAE 符号、如下所示:
    www.ti.com/.../pinout-quality

    Herman