This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01623:添加备用电池充电器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/759002/tida-01623-adding-a-backup-battery-charger

器件型号:TIDA-01623

您好!  

我想在电路板上添加一个电池充电器备份组件。 我应该如何做到这一点? 此外、Navitas 半导体的 NV6115和 NV6117是否有任何类似组件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿基尔、

    NV6115和 NV6117是与驱动器相结合的 GaN-FET 器件。

    您可以使用硅 FET 或其他您想要使用的供应商提供的 GaN-FET。 您还应添加驱动程序设备。

    对于电池充电器备份组件、我不熟悉您的设计、因此我 可以不负责任地提供我的建议。

    谢谢!

    BR

    刘成