This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP6024:辅助电源和调光输入识别

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596, PMP6024, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/758239/pmp6024-auxiliary-power-supply-and-dimming-input-recognition

器件型号:PMP6024
主题中讨论的其他器件:LM2596LM3409

我想将此设计用于我们即将开展的项目之一。 我想使用 WiFi、BLE 或任何其他外部 RF-SOC 来控制调光。 我有以下要求。

我需要3.3V 或5V 电源。 如果在此设计中提供了辅助电源、有人能帮我找出可以从哪个引脚获取3.3V 或5V 电源? 如果没有、我可以使用 LM2596作为降压转换器从 ISO_15V 引脚获取它、还是建议使用任何其他芯片?

2.调光输入识别:U15的 EN 引脚是否用于调光? 如果是、它直接连接到+50V。 它不会损坏 PWM 生成电路的 IO (将用于 PWM 生成)吗? 如果没有、请帮助我识别此设计中的调光输入。

VLED1和 VLED2提供的输出电压和电流是多少? 正如此设计所说的"60W、2串"、这意味着每个灯串的60W 输出总计达120W、还是每个灯串的30W?

4.如果我想将两个灯串上的 VLED 输出更改为20W、我需要对设计进行哪些更改?  

谢谢。

此致、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)由于交叉调节、使用主变压器的精度可能足够好。 使用来自其中一个偏置绕组的简单降压转换器会更好、或者您可以添加一个可调节稍高于3.3V 或5.0V 的绕组、并将其线性调节至您所需的水平。

    2) 2)是、EN 引脚可用于 PWM 调光。 数据表中规定了电压电平、可通过3.3V 逻辑或5V 逻辑驱动。 如果您计划将此引脚与逻辑电路配合使用、而不希望其上拉至 Vin、请使用上拉至所使用的逻辑电压。

    3) 3)此设计的总功率为60W、每个灯串为30W。 该设计旨在展示2类使用情况、这意味着输出电压低于60V。 该电压设置为50V、因此连接的 LED 灯串必须小于50V、否则降压转换器无法工作。 PMP6024报告中提供了所有这些信息。

    4) 4)您可以更改 R79和 R89或更改 LM3409上的 Viadj。 这会改变进入 LED 的电流。 功率将是电流乘以未调节的整体 LED 堆叠电压、只有 LED 电流。 设计公式位于 LM3409数据表中。 您还不必更改反激式转换器的输出功率能力、因为它是调节电压、并且对功率的要求较低。

    此致、