This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28180EVM-573:如何在任何瞬态分析仿真软件中包含 UCC28180 PSPICE 模型?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/758751/tina-spice-ucc28180evm-573-how-to-include-the-ucc28180-pspice-model-in-the-any-simulation-software-for-transient-analysis

器件型号:UCC28180EVM-573
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC28180

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  

我想问一下 UCC28180库。 正如我在前面的论坛中看到的、有用于交流分析的 UCC28180平均模型、有6个引脚(GND、GATE、VSENSE、ISENSE、ICOMP、 VCOMP)。

对于电路板的瞬态分析、很难使用库文件(UCC28180)在 Virtuoso 中模拟结果。  

您对如何在库文件中添加另外2个引脚(VCC、FREQ)有什么想法吗?  如果您有一 个8引脚模型、我可以将其用于 进一步的应用吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们没有可用于使用 Virtuoso 进行仿真的模型。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herman、

    是否有任何支持 PSPICE 模型的8引脚库文件(包括 VCC 和 FREQ)?

    感谢你的帮助。

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们没有任何8引脚模型/文件。 我们拥有的就是网络上的一个:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    Herman