This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:有关电感器的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28050, UCC28060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/758221/tida-00961-question-about-inductors

器件型号:TIDA-00961

在参考设计文档中、升压电感器 L1=L2=14.78uH 由 Pout=1600W 确定。

但有两个电感器、为什么每个电感器不能使用800W?

由于电感器电流会进入负区域以实现 ZVS。 是否可以假设电感器 B-H 曲线的象限为 I 和 III?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chan:

    在给定的方程式中、两相操作已经被考虑在内。 15uH 是800W 所需的值。

    是的、电感器的运行将采用 I 和 III 象限。 但是、由于负电流远低于正电流、磁通主要仅位于第一象限。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    对于电感、本文档中列出了以下内容、但使用了 Pout 1600W 而不是800W。  我是否 可以知道如何将其考虑在内?

    L1 = L2 =(eff x Vin^2 x Dpeak_LL)/(PoUT x Fmin)

     μH eff = 0.99、Vin=160V、Dpeak_LL=0.42、Pout=1600W 和 Fmin=450kHz、L1和 L2的计算值为14.78 μ A。

    升压电感器的值四舍五入到 μH μ H。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chan:

    请参阅 UCC28050 (单相转换模式控制器)数据表中的电感器计算:

    现在将与 UCC28060 (交错转换模式控制器)数据表中的电感器仿真进行比较:

    通过比较这两者、我们可以看到、单相方程中的"2 * Pout"项已在两相方程中被"Pout"替换。 这说明了两相操作的校正因数。 实际上、在两相操作公式中、功率降低了一半。

    希望这能澄清。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chan:

    抱歉、我为这两个公式连接了相同的方程。

    对于 UCC28050、请参阅以下正确的公式:

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Salil、
    感谢您的回答、我将介绍 UCC28050和 UCC28060。