This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4484:辅助电源3.3V 或5V 直流2通道而不是6通道

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/758415/pmp4484-2-channel-instead-of-6-channel-with-auxiliary-power-supply-3-3v-or-5v-dc

器件型号:PMP4484

您好 Linda、

感谢您的反馈。 请参阅随附的 pdf 文件。 我已按照您的建议对原理图进行了更改。 请验证相同。

此外、我希望使用 WiFi 或 BLE 或任何其他外部 RF-SOC 来控制调光。 为此、我需要3.3V 或5V 电源。 此设计中是否提供辅助电源? 如果是、 您能帮助我找出可以从中获取3.3V 或5V 电源的引脚吗? 如果没有、我可以使用 LM2596 作为降压转换器从40V 输出电压引脚获取它、还是建议使用任何其他芯片?

谢谢。

此致、

Amit

e2e.ti.com/.../25W_2C00_-2channel-Dimmable.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    原理图看起来不错、在该设计中提供3.3V 辅助电源、CN2的输出电压为3.3V。

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    谢谢。。。 我错过了。 感谢您的支持。

    此致、

    Amit