This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TIDA-01606:计算 LCL 滤波器电感因子 r 的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/758038/tina-spice-tida-01606-the-problem-of-calculating-the-factor-r-of-the-inductance-of-the-lcl-filter

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

在 LCL 滤波器中、电感 Lgrid 和电感 Linv 的计算因子 r 的计算结果是错误的。如下所示。

根据 r 的计算公式(6)、计算结果为56%而不是2.7%、Lgrid 的计算值也是错误的。 因此、如果 r 的计算公式正确、请给出正确答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helllo、感谢您关注德州仪器。 我们似乎有一个重复的 E2E 主题/问题。 我已将您的第二个问题转发给 Bart、Bart 是我们工业电网基础设施团队的 TIDA-01606设计负责人。 我将关闭此特定线程、但请预计其他重复线程的响应将会延迟、因为我们的许多工程师在假期外出、直到1月1日。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs