This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/PMP5863:使用 TPS54260 PSpice 模型仿真 PMP5863

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/758491/tina-spice-pmp5863-simulation-of-pmp5863-with-tps54260-pspice-model

器件型号:PMP5863

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好

我正在尝试从 该位置模拟双轨电源的 PMP5863原理图 。 我使用的是 TPS54260 PSpice 瞬态模型(修订版 A)。 我无法为此电源获取正确的输出。 我可以在这个原理图中使用这个模型、或者可能还有另外一个问题、因为这个原理图不正确工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darko、

    我目前不直接支持 TPS54260、但我会回答这一问题、因为支持人员现在可能正在休假。 您不能使用 TINA-TI 对该电路建模。 PMP5863在反相降压/升压拓扑中使用 TPS54260。 在该拓扑中、TPS54260的 GND 引脚连接到负电压轨。 在 TINA TI 模型中、GND 引脚硬编码为 GND。 它们不能连接到负电压(或 GND 以外的任何部件)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    此致。