This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC256301:请求 IC 内部方框图 simplis 模型

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/756504/tina-spice-ucc256301-request-ic-internal-block-diagram-simplis-model

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

申请 UCC25630X IC Simplis 模型。  

我从 TI.com 下载的模型是通用 LLC 电源系统模型、但我无法为 IC 内部块模型降级。  

我需要的是一个可以到达 ucc25630x 内部方框图的 simplis 模型、这样我们的本地 FAE 就可以深入了解 HHC 控制。

BR、Shubiao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shubiao、

    我们的一名团队成员将会对其进行研究。

    此致、
    Ashis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashis、

    请为我确认。

    BR、Shubiao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shubiao、

    我将关闭该主题、我们将在内部与您联系。

    谢谢、