This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS4551:在 LTSPICE 中使用某些放大器的 TINA SPICE 模型的提示

Guru**** 2550940 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/758007/tina-spice-ths4551-hint-to-using-tina-spice-models-of-some-amplifiers-in-ltspice

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的同事:

由于我无法在 LTSPICE 中运行为 TINA 设计的 THS4551放大器 SPICE 模型、我进行了一些调查、发现更多的人也遇到 了其他 TI 放大器的 TINA 模型的类似问题。 LTspise 会显示有关模型中浮动节点的多个警告。 它表明、模型中的几个位置存在电压控制电流源和电容器的串联组合。 非常难看的组合-它们之间的节点缝隙要悬空。 只需选中"控制面板">"黑客!"中的"在电流源之间添加 GMIN "复选框即可解决该问题 菜单。 TINA 在默认情况下可能以这种方式运行、因此制造商无法识别问题。

我认为、上述电压控制电流源仅为电阻器建模。 也许使用电阻器是更可靠的解决方案? 也许这种表达电阻器行为的棘手方法是某些部分自动模型合成的结果...

TI 面临的问题是:不应该改进您的放大器模型合成程序、以便生成更可靠的模型、这些模型也可由其他基于 SPICE 的仿真器轻松使用?

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    由于法律问题(LTSPICE EULA)、我们无法在 LTSpice 中支持/分发我们的模型。